This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:I2C GPIO 端接

Guru**** 2598925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540875/am625-i2c-gpio-termination

器件型号:AM625


工具/软件:

尊敬的团队:

在下面的常见问题解答中、I2C 和 GPIO 接口必须端接。 但是、它并未列出应如何终止该协议。 他们应该如何做到这一点?

 【常见问题解答】AM625/AM623/AM620-Q1 / AM625-Q1/AM625-Q1/AM625SIP 定制电路板硬件设计–I2C 接口 

此致、

Mari Tunnoda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    感谢您的查询。

    请指出您要参考的部分。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa、

    感谢您的答复。 我看到图像未粘贴... 这就是他们所指的部分。

    此致、

    Mari  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  Mari Tunnoda

    谢谢你

    您粘贴的上面注释用于基于开漏输出类型缓冲器的 I2C 接口。

    无论 IO 使用情况或配置如何、建议使用上拉电阻。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari Tunnoda:

    由于这些引脚是通过开漏输出实现的、以满足 I2C 开漏总线结构要求、因此在 I2C 和 GPIO 输出模式下应该有外部上拉电阻器才能正常运行。 对于 GPIO 输入模式、当由外部推挽驱动时、通常不需要上拉电阻器、但在某些情况下可能需要上拉电阻器。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mari Tunnoda:

    对于开漏 I2C 接口、RX 缓冲器在复位后启用、因此无论 IO 使用情况或配置 (I2C 或 GPIO) 如何、都需要添加外部上拉电阻、但复位后驱动外部输入的情况除外。

    此致、

    Sreenivasa.