This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:需要存储库清单文件来创建 Processor SDK RTOS Tarball

Guru**** 2422790 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1537570/processor-sdk-j784s4-need-repo-manifest-file-for-creating-processor-sdk-rtos-tarball

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI:

为了:

  • 通过版本控制跟踪我们对 PSDK 目录所做的更改、以便所有开发人员确保使用相同的 PSDK
  • 无需等待 6 个月、PSDK 的新版本就可以修复错误或提供新功能(可以使用存储库工具更新分支/散列、以便我们可以在 TI 的子存储库之一中使用旧的/更新的分支。 我们会在修复程序提交到 TI 订单后立即收到修复程序。)
  • 在默认 PSDK 之上添加我们自己的自定义 git repos(例如,在 PDK 内包含自定义电路板源代码的存储库、或使用 SysConfig 进行一些资源管理更改,一些自定义驱动程序等)、并使用存储库清单文件对其进行管理。

我们需要一个适用于 J784S4 的 PSDK RTOS 的存储库工具清单文件。

我使用了 vision_apps_yocto.xml 存储库清单文件、但该文件似乎不会克隆 PSDK RTOS 的所有子文件夹。 例如、此处不提供 PDK 存储库。 我还  在另一个存储库中找到了 psdk.xml。 此文件包含更多 TI 子存储库、但我相信它供 TI 内部使用、因为远程存储库是 bitbucket.itg.ti.com 。  

如果我遗漏了,你能引导我到一个用于此目的的顶级清单文件吗? 如果您在生成部署工件 PSDK RTOS tarball 时使用了一个内部文件、您能将该文件分享给我们吗?

此致
Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gokhan:

    负责的工程师目前不在办公室。 请等待 1-2 天的回复。

    谢谢、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处。 我还  在另一个存储库中找到了 psdk.xml。 此文件包含更多 TI 子存储库、但我相信它供 TI 内部使用、因为远程存储库是 bitbucket.itg.ti.com 。  [/报价]

    并非 PDK 中的所有组件都在公共 Git repos 中提供、并在内部进行维护  bitbucket.itg.ti.com 。  

    您可以跟踪公共 git repos 中的组件。
    https://git.ti.com/cgit/processor-sdk/pdk/

    内部维护的元件、主要是 CSL 和一些驱动器。 可能来自 TI、或者根据 SDK 版本将更改集成到您的本地。

    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sudheer,

    感谢您的澄清。
    在我们的本地 git 服务器中手动跟踪私有 Bitbucket 组件,并使用每个 SDK 版本更新它们,这可能是您提到的一种方法。
    我们将与我们的同事讨论、这是最好的方法。

    此致
    Gokhan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Gokhan:

    感谢您的更新。  是否需要对此问题提供进一步支持?  如果没有、可以关闭该主题吗?

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请务必合上螺纹。