This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VH-Q1:Linux 系统在运行 8 小时后崩溃。

Guru**** 2603295 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543256/tda4vh-q1-the-linux-system-crashed-after-running-for-8-hours

器件型号:TDA4VH-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TDA4VH

工具/软件:

TDA4VH 定制板

SDK 11.0 Linux+FreeRTOS

我们的电路板通电后、Linux 和应用程序中的所有内容都正常运行。 然而,大约 8 小时后,所有的应用程序都收到了非法指令信号,导致它们崩溃。 之后、Linux 内核也会立即崩溃。

以下是崩溃期间的日志。

[27866.116923] audit: type=1334 audit(1693554270.946:107): prog-id=61 op=UNLOAD
[28494.551441] audit: type=1334 audit(1693554899.398:108): prog-id=62 op=LOAD
[28495.295244] audit: type=1334 audit(1693554900.139:109): prog-id=62 op=UNLOAD
[28587.615108] systemd-journald[136]: Time jumped backwards, rotating.
[29046.216841] audit: type=1701 audit(1693555451.077:111): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=884 comm="dds.ev.0" exe="/hirain/appact/hi_alg_fusion/bin/hi_alg_fusion.out" sig=4 res=1
[29046.235019] audit: type=1701 audit(1693555451.077:110): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=740 comm="dds.ev.0" exe="/hirain/appact/hi_alg_s2s/bin/hi_alg_s2s.out" sig=4 res=1
[29046.252625] audit: type=1701 audit(1693555451.077:112): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=136 comm="systemd-journal" exe="/usr/lib/systemd/systemd-journald" sig=4 res=1
[29046.269851] audit: type=1701 audit(1693555451.077:113): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=883 comm="dds.ev.0" exe="/hirain/appact/hi_alg_ehr/bin/hi_alg_ehr.out" sig=4 res=1
[29046.287422] audit: type=1701 audit(1693555451.077:114): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=898 comm="dds.ev.0" exe="/hirain/appact/hi_park_percep/bin/hi_park_percep.out" sig=4 res=1
[29046.305676] audit: type=1701 audit(1693555451.077:115): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=725 comm="dds.ev.0" exe="/hirain/appact/hi_alg_avp/bin/hi_alg_avp.out" sig=4 res=1
[29046.323224] audit: type=1701 audit(1693555451.081:116): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=746 comm="dds.ev.0" exe="/hirain/appact/hi_6vpercep_app/bin/hi_6vpercep_app.out" sig=4 res=1
[29046.341640] audit: type=1701 audit(1693555451.093:117): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1 comm="systemd" exe="/usr/lib/systemd/systemd" sig=11 res=1
[29046.464954] audit: type=1701 audit(1693555451.327:118): auid=4294967295 uid=0 gid=0 ses=4294967295 subj=kernel pid=1784 comm="hi_tsync.out" exe="/hirain/appact/hi_tsync/bin/hi_tsync.out" sig=4 res=1
[29046.482624] audit: type=1701 audit(1693555451.327:119): auid=4294967295 uid=996 gid=994 ses=4294967295 subj=kernel pid=638 comm="systemd-resolve" exe="/usr/lib/systemd/systemd-resolved" sig=4 res=1
[29046.482900] Unable to handle kernel paging request at virtual address 0030312c353233a2
[29046.508080] Mem abort info:
[29046.510872]   ESR = 0x0000000096000004
[29046.514616]   EC = 0x25: DABT (current EL), IL = 32 bits
[29046.519919]   SET = 0, FnV = 0
[29046.522966]   EA = 0, S1PTW = 0
[29046.526099]   FSC = 0x04: level 0 translation fault
[29046.530969] Data abort info:
[29046.533843]   ISV = 0, ISS = 0x00000004, ISS2 = 0x00000000
[29046.539319]   CM = 0, WnR = 0, TnD = 0, TagAccess = 0
[29046.544359]   GCS = 0, Overlay = 0, DirtyBit = 0, Xs = 0
[29046.549663] [0030312c353233a2] address between user and kernel address ranges
[29046.556787] Internal error: Oops: 0000000096000004 [#1] PREEMPT SMP
[29046.563038] Modules linked in: 8021q garp mrp stp llc ti_cpsw_proxy_client rpmsg_ctrl rpmsg_char crct10dif_ce wave5 videobuf2_dma_contig v4l2_mem2mem omap_mailbox omap_hwspinlock videobuf2_v4l2 phy_can_transceiver ti_k3_r5_remoteproc videobuf2_memops videobuf2_common k3_j72xx_bandgap videodev ti_k3_dsp_remoteproc pvrsrvkm(O) sa2ul ti_k3_common mc rti_wdt overlay cryptodev(O) fuse drm drm_panel_orientation_quirks backlight ipv6
[29046.600824] CPU: 6 UID: 996 PID: 638 Comm: systemd-resolve Tainted: G           O       6.12.17-tda4vhmiddleclassda-00773-gcdcaeac783e3-dirty #1
[29046.613751] Tainted: [O]=OOT_MODULE
[29046.617226] Hardware name: Texas Instruments J784S4 EVM (DT)
[29046.622868] pstate: 20000005 (nzCv daif -PAN -UAO -TCO -DIT -SSBS BTYPE=--)
[29046.629811] pc : insert_inode_locked+0xa8/0x274
[29046.634344] lr : insert_inode_locked+0x94/0x274
[29046.638862] sp : ffff800083bf3690
[29046.642165] x29: ffff800083bf36e0 x28: 0000000000000000 x27: ffff0008c110d8c0
[29046.649287] x26: ffff000f59350000 x25: ffff800081299600 x24: ffff0008c8bf4800
[29046.656407] x23: ffff000f59b5daa8 x22: 0000000000101b55 x21: 000000000003fe35
[29046.663528] x20: ffff0008bc5bf1a8 x19: 3830312c35323362 x18: 0000000000000001
[29046.670647] x17: 0000000000000000 x16: 0000000000000000 x15: ffff000f5c3df240
[29046.677767] x14: 0000000000000001 x13: ffff0008be2a5300 x12: ffff000f5c3c92c0
[29046.684886] x11: 00001a055ba7f4cf x10: 00000000000009e0 x9 : 0000000000000000
[29046.692007] x8 : ffff0008bc5bf0bc x7 : 0000000000000000 x6 : 00000000fffe3fb0
[29046.699127] x5 : 0000000000000000 x4 : 0000000000000000 x3 : 0000000000000001
[29046.706245] x2 : 0000000000000000 x1 : 0000000000000000 x0 : ffff800081299600
[29046.713365] Call trace:
[29046.715800]  insert_inode_locked+0xa8/0x274
[29046.719974]  __ext4_new_inode+0x870/0x11f8
[29046.724063]  ext4_create+0xe0/0x1fc
[29046.727542]  path_openat+0xeb0/0x107c
[29046.731195]  do_filp_open+0x9c/0x14c
[29046.734759]  filp_open+0x100/0x184
[29046.738149]  do_coredump+0x7d8/0x1580
[29046.741801]  get_signal+0x7c8/0x8c8
[29046.745280]  do_signal+0x118/0xeb4
[29046.748673]  do_notify_resume+0xc8/0x140
[29046.752584]  el0_undef+0x84/0x98
[29046.755803]  el0t_64_sync_handler+0xd8/0x12c
[29046.760059]  el0t_64_sync+0x190/0x194
[29046.763712] Code: b4000193 d503201f f1034273 54000120 (f9402260)
[29046.769789] ---[ end trace 0000000000000000 ]---

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    从崩溃日志看来、源与 ext4_create 有某种关系。 那么您在哪里托管 rootfs?
    这是定制 eMMC 吗?  

    但是、大约 8 小时后、所有应用程序都收到了非法指令信号、导致它们崩溃。 之后、Linux 内核也立即崩溃。

    正在运行哪些用例? 是否连续访问了 Linux 空闲或某些 rootfs?

    - Keerthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    那么您在哪里托管 rootfs?

    我们的存储介质是 EMMC、因此 rootfs 存储在 EMMC 中。

    这是自定义 eMMC 吗?  [/报价]

    是的

    正在运行哪些用例?

    我们的应用主要涉及摄像头图像的处理、以太网数据包的传输和接收、以及一些模型的执行。

    是否连续访问了 Linux 空闲或某些 rootfs?

    我们的应用将通过 syslog 持续将日志存储到 eMMC。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    之所以会发生这种情况、是因为当您持续记录信息 8 小时时、eMMC EXT4 分区内存已耗尽

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    发生这种情况的原因是、当您持续记录信息 8 小时
    时、eMMC EXT4 分区内存不足

    我们有一个 480M 日志分区。 但是、在遇到此问题后、我们重新启动了电路板、通过使用“df -h“命令、我们可以看到日志分区仍然有可用空间并且未完全填充。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    我会仔细研究一下、然后回复您。

    此致

    Gokul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hongyao:

    现在出现的错误与先前的错误大不相同、因为现在错误与内存耗尽无关。

    您是否可以尝试将日志存储在 SD 卡等不同的引导介质中、因为我认为此处不存在存储介质问题。  

    此致

    Gokul