This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Am6442 OSPI 引导

Guru**** 2597155 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543657/am6442-am6442-ospi-boot

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在使用 TMDSAM6442 EVM 上的 AM6442 处理器。  我们已使用 XSPI 成功验证了引导功能、系统将引导并运行我们的应用程序、而不会出现任何问题。

但是、我们在尝试使用 OSPI 进行引导时遇到了问题。 主要观察结果如下:

  • 已根据 AM6442 硬件指南连接 OSPI 闪存。
  • 正确设置引导模式引脚以启用 OSPI 引导。
  • 引导映像已使用相应的闪存写入器工具写入 OSPI 闪存。
  • 映像偏移量与引导加载程序要求保持一致。
  • OSPI 时钟和电源域已正确配置。
  • 在 OSPI 引导期间未观察到 UART 输出、这表明 ROM 代码可能未启动引导序列。

我们希望了解:

  1. 与 AM6442 上的 OSPI 引导相关的已知限制或勘误表是否存在?
  2. 是否需要任何其他器件配置、电子保险丝或设置来启用 OSPI 引导?
  3. 您能否提供演示 AM6442 的 OSPI 引导成功的工作参考或示例设置?

如果从我们这里开始需要任何日志、原理图或其他技术细节来帮助调试此问题、请告知我们。

期待您的支持。

此致、

Ganesh

固件工程师