This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM620-Q1:DM-R5F 功能集成

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544472/am620-q1-dm-r5f-function-integration

器件型号:AM620-Q1


工具/软件:



我们目前正在努力在 AM62x 处理器的 DM-R5F 上集成 AUTOSAR、从而实现将 AUTOSAR 与 DM 功能结合使用。 我们参考以下文档作为指南:
www.ti.com/.../spracy6.pdf

但是、有几个我们不完全理解的要点、我们希望加以澄清:

第 4.4.2 节 — 中断注册
为 Jacinto 7 提供的示例使用特定的中断源。
在类似设置中、AM62x 应该使用哪些中断?

第 7.1 节 — MCU 域导航系统的高优先级中断
由于 Osal_Disable () 适用于 TI-RTOS、因此我们明白在本例中不应使用它。
我们的理解是、我们需要直接访问寄存器并相应地修改值。
您能建议如何为 AM62x 编写此器件、特别是我们应该直接访问哪些寄存器或存储器区域吗?


非常感谢提供任何指导或示例代码。 谢谢!