This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:为什么 DP 在链路序列成功?后不输出数据

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544396/tda4vm-why-is-dp-not-outputting-data-after-link-train-success

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

PSDK:07_01_00_45

现在、DP_LinkTraining->fullTraining 的链路训练结果是可以的、但无法使用示波器来测量波形。
是否有任何方法可以调试为什么现在没有数据流输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    如果链路训练成功、则无需进行其他更改。  

    一个问题是、您是否在使用 SDK07.01? 这是一 个非常旧的版本、我想我们在其中一个更高的版本中进行了固件升级、那么您可以使用下面的链接来更新固件、看看它是否有帮助?

     【常见问题解答】PROCESSOR-SDK-J721E:eDP 固件错误地响应某些消息、从而导致显示不兼容。 

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh:

    升级 SDK 现在对我们来说更加困难。
    如前所述、成功进行链路训练后、理论上应该会出现正常的图像输出。 我想知道块现在在哪里?

    此致、

    Shaoyu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shaoyu:

    这不是关于 SDK 更新、这只是关于 DP 固件更新、因此您可以尝试更新 DP 固件吗?

    此致、

    Brijesh