This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 调优工具中提供 TDA4AL-Q1:IMX728 (RCCG) 传感器 CFA 支持

Guru**** 2481465 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542852/tda4al-q1-imx728-rccg-sensor-cfa-support-in-ti-tuning-tool

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们目前正在使用采用 RCCG 像素图案的 Sony IMX728 图像传感器。

但我们注意到、默认调优工具(python 构建)不会为 RCCG 模式提供显式选项。
配置文件中可用的 COLOR_PATTERN 设置为:
#0=RGGB;1=GRBG;2=GBRG;3=BGGR;4=单声道;
#10=RGGI、11=GRIG、12=BGGI、13=GBIG、14=GIRG、 IGGR、16=GIBG、17=IGGB 15=
COLOR_PATTERN xxx

这里似乎不直接支持 RCCG。

您能否告知哪种颜色模式设置与 RCCG 最兼容?
或者、在 TI 调优工作流程中使用 RCCG 传感器是否有任何权变措施或推荐方法?

非常感谢您的帮助。

此致、
YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    据我所知、DCC 工具不支持这种格式。 我会检查  是否有任何解决方案.  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 YL:

    您能否告知哪种颜色模式设置与 RCCG 最兼容?

    在这种情况下、您可以为 python 脚本选择 RGGB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TI 调优工作流程中使用 RCCG 传感器是否有任何权变措施或建议的方法?

    RCCG 传感器主要用于机器视觉用例,因为它在色彩再现方面可能与 RGGB 传感器有很大不同。
    我不希望像 RGGB 传感器一样使用 RCCG 传感器来重现 RGB 输出图像。
    例如、在低 CCT 环境下、RCCG 传感器可能根本无法恢复蓝色。
    但是、从 RCCG 传感器创建 RCG 输出类似于从 RGGB 传感器创建 RGB 输出。

    遗憾的是、我们在机器视觉用例方面没有太多的应用经验来为您提供更多建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gang:

    感谢您的及时答复和建议。
    我们将继续尝试这种方法、如果我们有任何其他问题、请告知您。

    感谢您的持续支持。

    此致、
    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 YL,关闭这个主题。