This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:关于从 CCS 加载的项目加载时间与 SBL 之间的关系

Guru**** 2608845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1535816/audio-am62d-evm-regarding-the-relationship-between-project-load-times-from-ccs-and-sbl

器件型号:AUDIO-AM62D-EVM


工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户正在评估 C7x、

他们使用 CCS 时、启动 TargetConfig 并在连接后加载所需的时间似乎会因 SBL 的类型而有很大差异。

问:具体来说、哪些 bootlorder 设置负责将加载时间加载到 c7x?
它们能够在通过从 SBL NULL 开始进行调试而不明显的水平下工作、但我想阐明哪些设置会影响加载时间。

目的是使用 AM62D 对其进行评估、但 AM62A 的材料是可以使用的。

此致、
正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能告诉我您使用的是哪个 CCS 版本吗?

    这是一个与 FreeRTOS 程序设置 MMU 使能位相关的已知问题、在执行 CCS CPU 复位时该位未设置为 0、从而导致通过 CCS 加载应用程序的时间延长。 SBL NULL 不使用 FreeRTOS、这就是为什么您可能没有观察到那里的任何延迟、但如果您使用使用使用 FreeRTOS 的 SBL 示例、则可能会观察到此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的答复。

    • CCS v 20.1.1.8
    • AM62D SDK v11.00.00.16
      (或 AM62A MCU+ SDK v10.01.00.33)

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 O.H:
    如果您使用的是使用 FreeRTOS 的 SBL 示例、则加载时间会显著延长。 这是一个已知问题、将在 CCS 的未来版本中修复。 除此之外、OUT 文件的大小也会影响加载时间。

    谢谢、
    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    如果您使用的是使用 FreeRTOS 的 SBL 示例、则加载时间会显著延长。 这是一个已知问题、将在 CCS 的未来版本中修复。 除此之外、OUT 文件的大小也会影响加载时间。
    [/报价]

    我们理解。

    很抱歉有其他问题。
    “FreeRTOS 程序设置 MMU 使能位“在源代码中的何处发生? 能否从任何内核执行?

    此致、
    正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、哦、
    无法从应用程序中禁用它。  

    谢谢、

    Shreyansh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shreyansh:

    很抱歉、稍后回复。  感谢您的答复。 我们理解。

    此致、
    正常