This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:使用多摄像头演示时、如何将单个 VC 通道数据与采集的数据分开

Guru**** 2427060 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544049/processor-sdk-j784s4-when-use-the-multi-cam-demo-how-to-separate-individual-vc-channel-data-from-captured-data

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

您好、TI:  

   我们知道 可以 在单摄像头演示中使用“vxMapImagePatch"的“的 API “tivxMapRawImagePatch"映“映射 从 CSI-Rx 捕获的图像数据、  

但我们有一个问题: 如果我们使用 多摄像头演示,如何 将 一个摄像头的 数据与捕获的数据(例如一个 CSI-Rx 中的 vc0)分开?

事实上,我们不知道如何  从“vxMapImagePatch"的“的 API “tivxMapRawImagePatch"获取“获取 VC-id,因此我们需要您的帮助。

祝你好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用虚拟通道去交错由 CSIRX 完成,我们将在单独的缓冲区中获取每个虚拟通道的数据。  

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是否有 API func 来将一个 单独的缓冲区映射到用户空间?  例如 “tivxMapRawImagePatch",“,我们、我们如何从映射的缓冲区中获取 VC-id?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相同的 MAP 和 UNMAP API 可用于映射应用程序空间中的所有缓冲区。 一旦将一个通道的缓冲区出队、就可以访问所有通道的缓冲区。