This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM437X:PROCESSOR-SDK-AM437X

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1538968/processor-sdk-am437x-processor-sdk-am437x

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM437X


工具/软件:

大家好、我正在使用 Yocto 构建 SDK 、请参阅以下链接。

https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM437X/09_03_05_02/exports/docs/linux/Overview_Building_the_SDK.html

然后我按照建议输入了命令。

# sudo apt-get update
# sudo apt-get -f -y install \
Git build-Essential diffstat textinfo gawk chrpath SOCAT doxygen \
dos2unix python3 bison flex libssl-dev u-boot-tools mono-devel \
单个完整卷曲 python3-distutils repo 伪 python3-sphinx \
g++-multilib libc6-dev-i386 JQ git-Lfs pigz zstd liblz4-tool \
cpio 文件 zstd lz4.

# sudo dpkg-reconfigure dash

# git clone git.ti.com/.../oe-layersetup.git tisdk
# cd tisdk
#./oe-layertool-setup.sh -f configs/processor-sdk/processor-sdk-kirkstone-09.02.01.10-config.txt

# cd build
#。 conf/setenv
# MACHINE=AM437X-EVM bitbake -k tisdk-default-image

编译完成后、我在 deploy-ti 目录 (~/tisdk/build/deploy-ti/images/am437x-evm) 中找不到文件系统。
我犯了错误还是遗漏了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WR、

    我犯了错误还是错过了什么?

    您能否提供构建日志?

    构建完成后、我在 deploy-ti directory (~/tisdk/build/deploy-ti/images/am437x-evm) 中找不到文件系统。

    此文件夹的内容是什么?

    文件系统通常包含在以下文件中(例如来自 AM335x SDK v9.3、AM437x SDK v9.3 看起来类似)。 但应该还有无数其他文件、例如 U-Boot 和内核映像。

    $ ll deploy-ti/images/am335x-evm/*rootfs*
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059     130377 Jan  6  2025 deploy-ti/images/am335x-evm/tisdk-default-image-am335x-evm-20250107054347.rootfs.manifest
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059  491277068 Jan  6  2025 deploy-ti/images/am335x-evm/tisdk-default-image-am335x-evm-20250107054347.rootfs.tar.xz
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059         94 Jan  6  2025 deploy-ti/images/am335x-evm/tisdk-default-image-am335x-evm-20250107054347.rootfs.tar.xz.md5sum
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059 1536425984 Jan  6  2025 deploy-ti/images/am335x-evm/tisdk-default-image-am335x-evm-20250107054347.rootfs.ubi
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059 1488158720 Jan  6  2025 deploy-ti/images/am335x-evm/tisdk-default-image-am335x-evm-20250107054347.rootfs.ubifs
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059       4182 Jan  6  2025 deploy-ti/images/am335x-evm/tisdk-default-image-am335x-evm-20250107054347.rootfs.wic.bmap
    -rw-r--r-- 2 a0797059 a0797059  508747760 Jan  6  2025 deploy-ti/images/am335x-evm/tisdk-default-image-am335x-evm-20250107054347.rootfs.wic.xz

    此致、Andreas