This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:ISP 是否可以通过任何接口支持参数读取?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1536478/am62a7-can-isp-support-parameters-readout-through-any-interface

器件型号:AM62A7


工具/软件:

我们的客户需要读取 ISP 参数、如亮度、锐度等 SDK 是否可以支持这种代码以及是否有任何参考代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、

    我们的客户希望读取 ISP 参数、如亮度、锐度等

    我认为 VISS 中没有单一的参数来表示亮度或锐度。
    锐度调优会映射到 VISS-EE 寄存器并进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、

    您可以通过“v4l2-ctl" 命令“命令读取亮度。

    'v4l2-ctl -d /dev/videoX --get-ctrl=brightness'

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的客户将根据该值来确定是否需要打开 LED 灯。 你认为这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilna K 、

    /dev/videoX 使用的 ticsi2rx 驱动器没有任何控件、因此无法从该器件读取亮度控制。

    此致、

    Bas Vermeulen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的客户将根据此值来确定是否需要打开 LED 灯。 您认为这是可行的吗?

    ISP 没有可读的亮度参数。
    如果您设置了“自动曝光“、您可能会读取传感器曝光时间和增益来推断场景亮度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Xingxing、

    我同意 Gang 的观点、即最好的方法是读取传感器 2A 算法提供的曝光和模拟增益: https://github.com/TexasInstruments/edgeai-gst-plugins/blob/main/ext/tiovx/gsttiovxisp.c#L2338

    例如、当曝光和模拟增益非常接近或等于传感器指定的最大值时、很可能意味着场景是黑暗的、您可能可以打开 LED 灯。

    Dilna K “亮度“参数可能不适用于每个传感器。 此外、您应使用/dev/v4l-subdev 检查传感器参数。 请参阅此常见问题解答: 如何使用 v4l2-ctl 更改传感器参数?

    此致、

    建中