主题中讨论的其他器件:TDA4VL、 AB15
工具/软件:
尊敬的专家:
我们使用带有 Linux SDK 9.2 的 TDA4VL EVB 进行测试。 现在我们可以运行 OpenGL 应用程序并显示为 eDP-1。 但当我们使用 kmsprint 查询它时,它的分辨率是 800x600 :
root@j721s2-evm:~# kmsprint
连接器 0 (40) DP-1(断开连接)
编码器 0 (39) 无
连接器 1 (50) eDP-1(已连接)
编码器 1 (49) 无
CRTC 1 (48) 800x600@60.32 40.000 800/40/128/88/- 600/1/4/23/- 60 (60.32) 0xA 0x48
平面 1 (41) fb-id:66 (crtcs:0 1) 0、0 800x600 -> 0、0 800x600 (AR12 AB12 RA12 RG16 NVBG16 AR15 AB15 AR24 AB24 RA24 RA24 RG24 AR30 AB30 XR12 12 RX12 XR15 15 XB24 XB24 XR30 RX24 B24 B24 BXXR30 YVY 12)
FB 66 800x600
但在文档 EVM UserGuide_spruj69 中,它显示:“第二个 DisplayPort [J36].. 支持高达 1080p“的分辨率。 如何将分辨率更改为 1080p?
谢谢。
BR、
Jeff