This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM69A:SDK 版本:11.00.00.06 — 锂离子编译

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: AM69A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1522004/am69a-sdk-version-11-00-00-06---librairies-compilation

器件型号:AM69A


工具/软件:

您好:

我目前正在对 J784S4 测试 SDK 11、我认为 SDK 10 中存在的库创建问题已经解决、但我发现情况并非如此。 查看照片以查看编译后的外观和外观之间的差异。

这篇文章只是为了报告编译和推理所需的库构建问题。  仅当 在 SDK 中进行了修改时才需要此更新。

我在我的构建中将其修复。  

此致、

Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您的反馈。  

    您对此构建使用了什么 make 选项?

    此致

    Wen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    感谢您的反馈。  

    如果您没有其他问题、我将立即关闭此 TT。

    此致

    Wen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    您是否计划在下一个版本中解决该问题? 你开了一张票吗?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    其中一个问题来自 tidl_model_import_tflite、tidl_model_import_onnx 或 tidl_model_import_relay 库的构建。

    提供有关它们编译的更详细的文档或更新 makefile 以便自动编译它们会很有帮助。

    此致、

    Azer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    对于 AM69A 器件;以下是构建和运行(基于 RTOS 的开发)文档

    https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j784s4/11_00_00_06/exports/docs/vision_apps/docs/user_guide/index.html

     新版本将提高楼宇自动化/稳健性。

    此致

    Wen Li

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    您是否仍对此问题有疑问? 请告诉我们。 或者、如果您将来有问题、您可以随时提交新 TT。

    谢谢。此致

    Wen Li