This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:IMX728_Halo 问题

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543898/tda4al-q1-imx728_halo-issue

器件型号:TDA4AL-Q1


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我们在 IMX728 WDR 模式下遇到奇怪的光晕问题。 您能帮助检查原始和 YUV 以找出根本原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../IMX728_5F00_Halo_5F00_issue.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们按如下方式使用 PWL:

    WDR_KNEE_X 0,384,512,108108814014081951952201201625625602972976304304032632644095
    WDR_KNEE_Y 0,384,858,325325014414445,34934929,59259255,243243067,490490916,997997067,4084089,990,16777215

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taylar:

    我们在 IMX728 WDR 模式下遇到奇怪的光晕问题。 您能帮助检查原始和 YUV 以找出根本原因吗?

    这在传感器设置中似乎是一个问题。
    您应与 Sony 一起检查传感器校准情况。