This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.03.05.02 中是否支持 SPI 从站

Guru**** 2605665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1544127/am3358-is-there-support-for-spi-slave-in-ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09-03-05-02

部件号:AM3358


工具/软件:

您好:

我使用的设置如下所示

板:BeagleBone Black

SDK: TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-AM335x-EVM-09.03.05.02  

我的问题是:
1. ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.03.05.02 是否支持 SPI 从模式?

2.我可以通过 SPI 连接两块 Beablebone Black 板(两者都运行 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-09.03.05.02)、将一个板配置为主器件另一个板配置为从器件、并从一个 BeagleBone 向另一个板发送一些简单的字节序列吗?  

3.是否有这方面的例子?

提前感谢。  
Yordan