This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721S2:如何使用 DCC 调优来点亮低亮度 YUV pic

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541143/processor-sdk-j721s2-how-to-brighten-up-low-brightness-yuv-pic-using-dcc-tuning

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721S2


工具/软件:

 我使用 DCC 调优了 AWB、获得了具有正常白平衡的 YUV 图像、但亮度非常低。 我只能通过 在后处理中手动将 Y 通道增加三倍来获得正常图像。  默认情况下配置所有其他 XML 文件。 我应该在旁边进行什么调整以获得具有正常亮度的 YUV 图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    指定的专家已离职、因此请预计会有一些延迟。  

    谢谢您、
    Sarabesh S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sarabesh:

    我在度假直到 23 岁。

    亮度非常低。 [/报价]

    亮度取决于传感器曝光、AE 设置和色调映射。

    请提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始图像看起来很好。 但解压缩后的像素真空度太小。

    如何调整 音调映射?当我降低 gamma(用于将 20/24 位 WDR 原始数据压缩到 16 位 ISP 内部的 GAMM 值)时、图像将变得更亮。  这是 DCC 调优的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rui、

    [quote userid=“559894" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541143/processor-sdk-j721s2-how-to-brighten-up-low-brightness-yuv- ISP — 使用-dcc-tuning/5933359“]如何调整音调映射?当我降低 gamma(用于将 20/24 位 WDR 原始数据压缩到 16 位 pic 内部的 GAMM 值)时、图像将变得更亮。  这是 DCC 调优的正确方法吗?

    是的、这是意料之中的。

    您可以从此常见问题解答开始进行初始调优、然后根据需要使用调优工具进行优化。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1275034/faq-default-dcc-profile-generation-tool-for-tda4-am6xa-isp-vpac?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user%3A35541