This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2754-Q1:如何在 AM275 上使用 GPIO (K18)?

Guru**** 2482085 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539820/am2754-q1-how-to-use-gpio-k18-on-am275

器件型号:AM2754-Q1
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、专家。

我们的客户希望将 GPIO 与以下 API 结合使用。 但它似乎不起作用。 您能告诉他们如何使用 GPIO 吗?

- debugGpio_toggle (McASP_debug_pin)
- debugGpio_high (McASP_debug_pin)
- debugGpio_low (McASP_debug_pin)

在 AWE-SDK 中启用 GPIO 调试的过程是什么?

如何配置焊球 K18。 客户尚未将其配置为 SysConfig。

此致、

ITO

(d574a2fe-64fe-4912-b8c9-8adbd06615ac)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我将研究这个问题、并在 1-2 天内回复您。

    此致、
    Ritapravo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    感谢您的支持。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    请给我更新一下。

    客户正在等待反馈。

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ritapravo:

    您能对此进行更新吗?

    此致、

    ITO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Ito-San、Ritapravo-San 、

    由于代码分析的结果、AddrTranslateP_getLocalAddr () 函数中的地址转换似乎没有正确完成。

    地址转换过程似乎基于 gAddrTranslateConfig 结构中的数据集、但 gAddrTranslateConfig 结构的设计概念未知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito-San:

    我刚刚使用 McASP_debug_pin (K18) 验证 GPIO 调试、适用于 AM275 中的我。

    要启用此功能、请执行以下步骤。  

    1. 从  TuningServerCreate () 函数[{$AUDIO_SDK_PATH}\AUDIO_APP\common\TuningDriver.c]调用 debugGpio_setup() 函数 src
      int32_t TuningServerCreate ()
      {
         debugGpio_setup();
         awe_ipc_setup(&ipcObj);
         return SystemP_SUCCESS;
      }
    2. 添加debugGpio_toggle(mcasp_debug_pin); 要在其中切换 GPIO 的行。
    3. 将音频扩展连接器 2 连接到 EVM。  
    4. 将逻辑分析仪输入连接到音频扩展连接器 2 的引脚 30 (MCASP2_AXR3)、您应该能够获得 GPIO 输出。

    此致、
    Ritapravo