This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM62-LP:如何在微处理器 SDK 中构建单独的内核模块或驱动程序。

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM62-LP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543027/sk-am62-lp-how-to-build-an-individual-kernel-module-or-driver-in-microprocessor-sdk

器件型号:SK-AM62-LP


工具/软件:

尊敬的团队:

如何在 TI Processor SDK 提供的独立 Linux 内核中构建单个内核模块或驱动程序、而不重建整个内核?

请说明从源代码树内或作为树外模块编译特定驱动程序文件的步骤。

此致、
Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    请参阅以下指南-
    3.2.1.5.3.编译内核模块 

    确保设置上述交叉编译环境变量 、并在编译内核模块之前使用建议的 defconfig 配置内核。

    此致、
    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们使用 SK-AM62-LP 板。 您能否确认我们是否需要使用特定的设备树片段、或者默认的 defconfig 是否足以构建映像?



    此致、
    Gopal Sharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gopal:

    对于  SK-AM62-LP EVM、SDK 中提供的默认 defconfig 就足够了
    3.2.1.4.1.使用默认配置

    此致、
    Johnson