This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:Am6442

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543692/am6442-am6442

器件型号:AM6442


工具/软件:

尊敬的 TI 支持团队:

我们目前正在定制硬件 (TDMSAM6442EVM ) 上使用 AM6442 SoC。 系统已配置为从 SD 卡引导、我们已确认从 SD 的主引导模式工作正常。

但是、我们遇到了从 SD 卡启动辅助(备份)引导模式失败的问题。 具体来说:

  • 引导模式引脚配置为尝试从一个外设(例如 OSPI)进行主引导、并回退到 SD 卡作为次级引导源。
  • 当主引导源被故意设为不可用(用于触发回退)时、ROM 不会继续从 SD 卡引导。
  • 在该回退尝试期间、不会观察到 UART 输出或引导活动迹象。
  • 我们已经全面验证了 SD 卡映像和硬件设置、因为它在主 SD 引导期间工作正常。

请您提供以下方面的指导:

  1. 在 AM6442 上从 SD 卡启用辅助引导模式是否有任何已知限制或特定要求?
  2. 是否需要更改其他器件配置设置、保险丝位或 DTS/引导加载程序、才能支持从 SD 进行的备用引导?
  3. 您能否分享任何参考示例或故障排除过程来帮助调试和验证回退引导功能?

如果需要我们这边的其他日志、原理图或引导配置详细信息、请告知我们。

感谢您的支持。

此致、

Ganesh

固件工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您如何配置从 SD 卡引导的备用引导模式引脚? 在 ROM 无法从主引导 OSPI 引导后、您是否尝试过等待 10-15 秒、让 ROM 从 SD 卡备份引导进行引导?