This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J7200:如何确认内核是否处于锁定步进模式?

Guru**** 2608085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542720/processor-sdk-j7200-how-to-confirm-whether-the-core-is-in-the-lock-step-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-J7200


工具/软件:


我想知道 SDK 是否提供查询 API、或者是否有其他方法来确定它。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“662532" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542720/processor-sdk-j7200-how-to-confirm-whether-the-core-is-in-the-lock-step-mode

    我想知道 SDK 是否提供查询 API、或者是否有其他方法来确定它。

    [/报价]

    您好、

    请参阅 pdk\packages\ti\boot\sbl\example\k3MulticoreApp\sbl_more_r5.asm 中的 SBLApp_isLockStepModeEnabled API、该 API 可用于读取内核的锁步状态。

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是我想要的。

    我找到了 sbl_handle_multiple.c 中使用的 API、在本例中、它列出了 MCU1_0、MCU2_0、MCU3_0、MCU4_0 用于测试。

    我想知道是否需要修改任何内容才能测试 支持的内核   。

    如果有相关文档或指南、您能向我推荐吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该 API 应适用于 bootapp 支持的所有内核。 如果您在测试时遇到任何问题、请告诉我们。

    有关用于读取锁步状态的寄存器的更多详细信息、请参阅以下文档中的“构建选项 2 寄存器“部分。
    https://developer.arm.com/documentation/ddi0460/d/System-Control/Register-descriptions/Build-Options-Registers 

    此致、

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    非常感谢您的帮助。

    它解决了我的问题。