This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:AM67A 是否支持四个 2MP@30FPS 摄像头流媒体放大器;鱼眼同时变形

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67A, AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543497/am67a-does-am67a-support-four-2mp-30fps-camera-streaming-fish-eye-dewarp-simultaneously

器件型号:AM67A
主题: AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、TI 专家

这个线程只是一个双重检查。

AM67A 是否同时支持四个 2MP@20fps 摄像头流式传输和鱼眼消声?  

我认为答案是“是“、不是?  但我尝试找到一些真实的演示或用例来证明它。

我尝试通过 gstreamer 插件参考 AM62A 的四个摄像头演示。

https://docs.arducam.com/V3Link-Camera-Solution/V3Link-Camera-Solution-on-TI-Platform/Quick-Start-Guide/#add-relevant-drivers-and-change-configuration_1

参数的一部分、如下所示 (stream-4ximx219.sh)

gst-launch-1.0 \
v4l2src device=/dev/video$1 io-mode=5 ! video/x-bayer,width=1920,height=1080,framerate=30/1,format=bggr ! queue leaky=2 ! \
tiovxisp sink_0::device=/dev/v4l-subdev$2 sensor-name=SENSOR_SONY_IMX219_RPI dcc-isp-file=/opt/imaging/imx219/dcc_viss_1920x1080.bin \
sink_0::dcc-2a-file=/opt/imaging/imx219/dcc_2a_1920x1080.bin format-msb=7 sink_0::pool-size=8 src::pool-size=8 ! \

我在侧没有看到 LDC Pip-line 参数、那么如何将 LDC 与 gstreamer 插件一起使用?

我看到 TRM、描述如下

“两个 VP 32 位流“是什么意思?

非常感谢

Gibbs