This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AEN-Q1:支持 MCU R5 上的“早期 CAN 响应“

Guru**** 2606765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541633/tda4aen-q1-supporting-early-can-response-on-mcu-r5

器件型号:TDA4AEN-Q1


工具/软件:

您好、

     我们目前正在开发 CAN 通信功能、并需要支持 早期 CAN 响应 要求 MCU R5 内核 消息流 FreeRTOS 汽车开放系统架构

但是、在的默认 BSP 中 TDA4AEN 、MCU R5 固件映像打包在中 Linux RootFS 。 对于我们的用例、这在引导序列中太晚了。

为了满足早期 CAN 响应要求、 MCU R5 固件必须直接从 NOR 闪存引导 而不是由 Linux 从 RootFS 加载。

我们有以下问题:

Q1) CAN 唤醒 R5/SBL 加载 MCU R5 固件二进制文件 直接提取 NOR 闪存

问题 2) 我们如何从 NOR 闪存实现 MCU R5 引导来完成 早期 CAN 响应 高电压要求?

问题 3) 如何配置 唤醒 R5/SBL 最终目的 仅引导或复位 MCU R5 、同时保留 A53 内核无效

问题 4) 你有任何疑问吗 建议或最佳实践 成本更低 早期 CAN 响应 亮起 MCU R5

B.R.

SanHsin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我将在 2 天后离开办公室。请预计响应会延迟。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在 WK R5F 内核上,我们最初运行了 SBL ,后来我们在其上运行了 sciserver。 在上面的流程图中, Linux 没有加载 MCU R5F 和主域内核,而是 WK R5F 内核运行 SBL

    第一步是使用 SBL 组合的应用映像加载运行 Linux 的 MCU R5F、主 R5F 和 A53 内核。 一旦 WK Up 开始运行 sci 服务器、所有内核都会启动、如果没有 sciserver、则在其他内核上运行 sciclient 调用可能会失败。

    如果您不需要在 A53 和其他 Main 域内核上运行的 Linux、则您无需填充映像。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我们的目标是实施  TDA4AEN 上的“早期 CAN 响应“  使用了  MCU R5F 内核  (运行 AutoSAR/FreeRTOS)  次级引导 (SBL) 引导流程

    TI 是否有的应用报告  “早期 CAN 响应 TDA4AEN“(或更广泛的 TDA4 系列)

    我们找到了 TI 的现有文档、  “ DRA7xx 上的早期 CAN 响应“(SPRACD1)、但尚未找到有关 TDA4AEN 的相应报告。

    如果 TDA4AEN 不存在此类文档、您能否澄清  软件实现中的主要差异  中间的“早期 CAN 响应“  TDA4AEN 和 DRA7xx

    非常感谢。

    SanHsin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    架构 TDA4AEN 和 DRA7xx 之间存在差异  

    [引用 userid=“635373" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541633/tda4aen-q1-supporting-early-can-response-on-mcu-r5/5936796 ]  我们的目标是实施  TDA4AEN 上的“早期 CAN 响应“  使用了  MCU R5F 内核  (运行 AutoSAR/FreeRTOS)  次级引导 (SBL) 引导流程 .

    TDA4AEN 具有 kup R5F 内核、这是之前运行 SBL 的 DM 内核。 MCUR5F 不运行 SBL 或不是 DM 内核。

    如果 TDA4AEN 不存在此类文档、请说明一下  软件实现中的主要差异  中间的“早期 CAN 响应“  TDA4AEN 和 DRA7xx ?

    目前没有此类文档可用于执行此操作。 现在、随着 WKUP 域的到来、一旦您加载 MCU R5F 内核、就可以直接在 MCU R5F 上启动 CAN 应用、因此不需要额外的东西。

    此致

    Tarun Mukesh