This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:RTOS SDK 安装的文档不完整

Guru**** 2609945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM67

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542504/j722sxh01evm-incomplete-documentation-for-rtos-sdk-install

器件型号:J722SXH01EVM
主题:AM67 中讨论的其他器件

工具/软件:

我尝试安装 EVM-J722S(从产品页面链接)、以编译和修改使用 RTOS PROCESSOR-SDK-RTOS 驱动程序的示例应用程序。

按照  链接的 SDK 文档中的入门指南、我最终在 J722S MCU+ SDK 11.00.00 文档页面上找到了。 尝试按照  这里的入门指南进行操作、我最终会被指示“下载 SDK 安装程序并安装“~/ti、位于。 遗憾的是、我无法找到此安装程序或 AM67 RTOS SDK 的安装程序、而只能找到后者的源 tarball

如果您想了解有关安装和编译 AM67 RTOS SDK 及其示例的方法的任何信息、都不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 AM67、我们只有 TI 的 Linux SDK。 请参阅以下页面。
    https://www.ti.com/product/AM67#software-development

    AM67 Linux SDK:



    对于 TDA4AEN/J722S、我们还有 TI 的 Linux 和 RTOS SDK。 请参阅以下页面。
    https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS J722S-J722S

    TDA4AEN Linux SDK:

    注意:RTOS SDK 仅适用于与 Linux SDK 兼容的 TDA4AEN EVM、如上所述、如果您使用的是 AM67 Linux SDK、则需要注意引脚和功能映射。


    此致、
    Sudheer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、我应该使用什么 SDK 来利用 AM67 Linux SDK 的默认器件树中包含并 在手册中引用的远程内核

    如果我应该将 TDA4EVM RTOS SDK 与 AM67 Linux SDK 一起使用、您能向我介绍有关如何安装固件并编译其中一个示例的文档吗?

    我也不能确定将 RTOS SDK 与 AM67 Linux SDK 配合使用时、您说“您需要注意引脚和功能映射“的意思(即您能否提供相关文档的指导)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    您是针对 AM67 或 J722S/TDA4AEN 进行开发

    您的用例是什么? 我们建议将 AM67 主要用于工业应用、而 J722S/TDA4AEN 是汽车类应用。  

    此外、R5 RTOS 应用程序开发的用例是什么? 如果您要使用较大的 FreeRTOS 应用进行 R5 开发、我们建议使用 J722S/TDA4AEN。

    我们没有任何针对 AM67 的 RTOS 开发文档、但是、您可以参考 TDA4AEN RTOS SDK、了解基于所需固件的驱动程序和示例。 请注意、它并未针对 AM67 正式发布。  

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我负责 AM67 的一个项目。 我们正在研究如何使用其中一个 R5F 内核替换分立式 MCU、该 MCU 目前用作自定义网络协议的低延迟(至少低于 Linux)控制器。

    我的初始问题与 TDA4AEN RTOS SDK 的问题、特别是安装过程有关。 该手册指明了有一个 SDK 安装程序、与许多 TI SDK 组件非常相似、但是页面上只能使用源代码 tarball。 我`我应该将 tarball 解压缩到我的`/ti 目录,但由于缺少文档,我不知道我应该采取哪些其他步骤(如果有)。

    此外、如有任何文档(无论是 AM67 还是 TDA4)需要我在初次回复中给出指导、以便说明在将 TDA4 RTOS SDK 与 AM67 Linux SDK 一起使用时需要做些什么来“处理引脚和功能映射“。

    还值得注意的是、我正在对 AM67 Linux SDK 使用完整的 Yocto 构建过程(因为此项目需要作为 Yocto 层分发的其他软件组件)MACHINE=j722s-evm、并且文档似乎指示使用进行构建、似乎没有单独的 AM67 选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    ]我的初始问题是关于 TDA4AEN RTOS SDK 的问题、特别是安装过程。 该手册指明了有一个 SDK 安装程序、与许多 TI SDK 组件非常相似、但是页面上只能使用源代码 tarball。 我`我应该将 tarball 提取到我的`/ti 目录,但由于缺少文档,我不知道我应该采取哪些其他步骤(如果有)。

    您可以按照 RTOS SDK 用户指南中的“入门“说明操作、了解如何提取 RTOS SDK 以及开始使用该 SDK 的后续步骤。

    此外、根据初始回复、我希望有指向任何文档(无论是 AM67 还是 TDA4)的指导、了解在将 TDA4 RTOS SDK 与 AM67 Linux SDK 一起使用时需要执行的“注意引脚和功能映射“。

    遗憾的是 、我们不支持在 AM67 上使用 RTOS SDK、也不亲自测试或验证任何 SDK。 因此、我们没有关于如何设置此设置的文档。

    同样值得注意的是、我正在对 AM67 Linux SDK 使用完整的 Yocto 构建过程(因为此项目需要作为 Yocto 层分发的其他软件组件)、文档似乎指示使用构建MACHINE=j722s-evm、似乎没有单独的 AM67 选项。

    是、AM67 没有其他特定选项。 我们应该继续使用  machine=j722s-evm

    谢谢、

    Neehar