This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] J722SXH01EVM:如何为 vision_app-main MCU 配置 GPIO?

Guru**** 2439670 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542805/j722sxh01evm-how-to-config-gpio-for-vision_app-main-mcu

器件型号:J722SXH01EVM
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

   1。我使用 J722s EVM 和 SDK v11 示例代码作为环境。 SDcard、spl 引导模式。

   2.对于 mcub10 项目、 ti 表示使用 syscfg-GUI 从 GUI 生成配置代码  

       “make -C mcu_plus_sdk_j722s_11_00_00_12/examples/drivers/ipc/ipc_notify_echo/j722s-evm/mcu-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang-gui“  

       获取 syscfg ui 并生成配置文件。  

  3.对于主 mcu20 项目,构建系统不同, 我 不能用类似的方式来生成配置文件,  

     `make -C vision_apps vx_app_rtos_linux_mcu2_0   syscfg-gui` 、它不起作用。

我的问题是:

  1.我想为主 MCU/mcu20 配置一些 GPIO ,如何生成初始化配置文件?  优先使用 syscfg、还是 仅使用手动操作代码 API?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [quote userid=“602005" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542805/j722sxh01evm-how-to-config-gpio-for-vision_app-main-mcu  1.我想为主 MCU/mcu20 配置一些 GPIO ,如何生成初始化配置文件?  优先使用 syscfg、还是 仅使用手动代码 API?

    您可以选择使用 SysConfig 还是手动编写源代码。 SysConfig 是一款简单易用的工具、可自动生成源代码以防止任何用户错误或拼写错误。 我们建议在开发过程中尽可能使用 SysConfig、但在应用开发的后续阶段它将不会那么有用。  

    [quote userid=“602005" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542805/j722sxh01evm-how-to-config-gpio-for-vision_app-main-mcu 我想为主 MCU/mcu20 配置一些 GPIO、如何生成初始化配置文件?  优先使用 syscfg、还是 仅使用手动代码 API?

    您仍然可以使用相同的 syscfg GUI 为 MCU2_0 开发生成配置文件。 例如、对于 GPIO 示例、您可以将其用于以下用途:

    “make -C examples/drivers/gpio/gpio_input_interrupt/j722s-evm/main-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/syscfg-gui“

    “make -C examples/drivers/gpio/gpio_led_blink/j722s-evm/main-R5fss0-0_freertos/ti-arm-clang/syscfg-gui“

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、但如何在 vision app 下使用 SysConfig 工具、  源代码位于 vision_apps/platform/j722s/rtos/MCU2_0 下、 它使用不同的构建系统“concerto" ,“,与、与在 MCU_PLUS_SDK 中不同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    它使用不同的构建系统“concerto",“,这、这 与 MCU_PLUS_SDK 中的不同。  [/报价]

    正确的是、视觉应用使用的基于 SysConfig 的构建系统与 MCU+ SDK 中相同。 因此、您的 SysConfig 仅用于 MCU+ SDK、并不会对视觉应用有帮助。 您可以在 MCU+ SDK 中编写和理解某些源代码、但是必须将代码和应用手动传输到 Vision Apps。

    谢谢、

    Neehar