This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCStudio:在 Mac 上的 eclipse.app 上安装过程失败

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539351/ccstudio-installation-process-failed-on-eclipse-app-on-mac

部件号:CCSTUDIO


工具/软件:

高科技支持、

在 Mac 上安装 Code Composer Studio 时遇到错误。
您能帮助我解决这个问题吗?

期待您的指导。

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikael:

    根据安装路径、 您似乎正在尝试安装 CCS 9.3.0。 如果问题是由较旧版本的安装程序引起的、您是否可以尝试安装较新版本的 CCS(最好是 v20 或更高版本)?

    如果没有、您能否查看您的安装位置是否有安装程序日志、并将其附加到此处以供我们分析?

    谢谢您、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mikael:

    在 Sequoia 15.x 上安装 CCS 9.3.0 时、我会重现此问题

    请注意、CCS 9.3.0 是很旧的版本。 CCS 9.3.0 支持的 macOS 最后一个版本是 Catalina 10.15。 如果您使用的是比该版本更高的 macOS 版本、建议将您的 CCS 安装更新为支持该版本的版本。

    谢谢

    Ki