This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:Mac 控制两个版本的技术参考手册之间的寄存器插件不同

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542563/am62p-mac-control-register-adddress-different-between-two-version-of-technical-reference-manual

部件号:AM62P


工具/软件:

你好  

两个版本的 TRM 中的 MAC 控制寄存器不同。 您能澄清一下吗?

对于 2024 年 11 月版本、以下地址为:

在 2025 年的试阴期,该登记册的地址为:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 长兴度

    感谢您的查询。

    我在内部进行检查并进行更新。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 长兴杜、

    请参阅以下我收到的输入。

    最新的 TRM 似乎不正确。

    先前的地址正确。

     

    我正在检查更新 TRM 的计划、并将尽早更新您。

    此致、

    Sreenivasa.