This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625SIP:SF 探测闪存。错误"在 0:0".i don't 知道为什么初始化闪存失败。 希望您的回复尽可能好。

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543210/am625sip-sf-probe-the-flash-error-failed-to-initialize-the-flash-at-0-0-i-don-t-know-why-expect-your-reply-as-soo-as-possible

器件型号:AM625SIP


工具/软件:

th 板:AM62X SIP SKEVM  PROC162E1  

开始时运行良好。 但有一天、它突然无法从 SPI 闪存引导。 从 UART 和 SF 引导并探测闪存。 它报告错误“无法在 0:0 初始化闪存“。我不知道为什么。 希望您的回复尽可能好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请告知我 SDK 版本、

    从问题描述来看、您使用的是 Linux SDK、而不是 MCU PLUS SDK。  

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 SDK 不存在任何问题。 因为它运行良好,突然不起作用. 我使用 U-boot 进入 shell 以加载我的系统操作。 在乞讨的时候,我得到了壳,它报告“无法识别 JEDEC ID“ff, ff, ff“当 我做一些读取操作的闪存。 我重置了主板并从闪存引导。但它返回错误。 然后我从 UART 引导并在 shell 中获取。 我写“sf probe “、它报告“

    无法在 0:0 初始化闪存

    这是 我体验闪存的整个过程。谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉添加一个补充、我没有使用整个 SDK。 我 只使用 u-boot 引导我的操作系统。 我将 U-boot 下载到闪存中、或通过 UART 加载 u-boot 以启动我的操作系统。 现在、u-boot 无法从闪存引导、我也无法通过 UART 负载探测闪存。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已将该主题分配给了正确的专家。 请稍后回复。

    谢谢、

    Vaibhav