This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:当打开矢量独木舟 16/17 时、CCS 无法连接到 TI Cloud Agnent

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540772/am62p-ccs-cannot-connect-to-ti-cloud-agnent-when-open-vector-canoe-16-17

部件号:AM62P


工具/软件:

你好

 当打开矢量独木舟时、这个问题是 100%可责备的。

B.R.

长兴斗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的长兴:

    您能否提供有关如何重现此问题的更多详细信息?

    谢谢您、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    步骤:

    1 安装独木舟或任何其他 Vector 工具

    www.vector.com/.../

    2 启动独木舟,然后问题将出现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不熟悉此工具及其交互和影响 CCS、需要额外时间进行研究。

    谢谢、

    Ricky

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、长兴

    我正在尝试重现此问题。 我安装了 Vector CANoe v17 和 CCS 20.2.0。 同时运行 Vector CANoe 时、我看不到 CCS 有任何问题。 我已经尝试了使用 CCS IDE 中的 TI Cloud Agent 的操作、这些操作都可以正常运行。

    当 Vector CANoe 正在运行时、我正在上面的屏幕截图中进行一个调试会话(使用 TI Cloud Agent)。  

    您能否提供有关问题发生时您正在做什么的更多详细信息? 我们将需要一个详细的可重现性测试案例以进行进一步调查。

    谢谢

    Ki