请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM6421主题:SysConfig 中讨论的其他器件
工具/软件:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
main() 调试模式下停止。 Flash_read()、、 Flash_eraseSector() Flash_write()。 Flash_write() 无法成功运行并在中触发数据中止 CSL_REG32_WR()。 另请参阅: 【常见问题解答】QSPI-AM62X:如何连接 MCU-PLUS-SDK 闪存器件
谢谢、
Vaibhav
尊敬的 Jaxon:
这是闪存的 DTR 型号还是它支持的最大值为 4 行? 我知道您已在 E2E 问题中编写了 QSPI、但只想进行确认。
除此之外、我假设您已在 SBL 工程文件的“SysConfig">"OSPI and“ and flash"“ flash"部分“部分中进行了必要的更改?
如果是、您正在使用哪种协议?
也请将您工程的 SysConfig 文件发送给我。
此致、
Vaibhav
尊敬的 Jaxon:
[报价 userid=“651576" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542262/am6421-in-qspi-controlled-flash-reading-and-erasing-work-but-writing-triggers-a-data-abort-in-csl_reg32_wr/5935818最好知道相对于闪存的 SBL 操作都正确。
您能告诉我 ROM 的引导模式是什么? 从这里开始、我们可以更接近解决问题。
谢谢、
Vaibhav