This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:CPSW9G 交换机的 DTS 节点、通过 DP83869 桥接器连接到 ADIN PHY

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543461/processor-sdk-j784s4-dts-node-for-cpsw9g-switch-which-is-connected-to-adin-phy-through-dp83869-bridge

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4
主题:DP83869 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

SDK 版本使用:  

09.02.00.05

以太网拓扑如下所示:


cpsw9g(端口 5)<--> SGMII <--> DP83869(地址 3)<--> RGMII <--> ADIN1100(地址 0)

在当前的 DTS 设置中、我们将 ADIN1100 定义为 A  子节点  在 DP83869 MDIO 条目下、如下所示:

&main_cpsw0_mdio{
状态=“正常“;

main_phy3:Ethernet-phy@3{
reg =<3>;// DP83869
TI、工作模式= ;

adin1100:Ethernet-phy@0{
REG =<0>;// ADIN1100、在 DP83869 后面
PHY-MODE =“RGMIG";“;
};
};
};

您能否确认:

像这样将 ADIN1100 定义为 DP83869 内的子节点是否有效?

或者 ADIN1100 应该是下面的一个单独的同级节点 &main_cpsw0_mdio 吗?

感谢您对此桥接设置的正确绑定所做的澄清。

谢谢您、

Dharanija.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [报价 userid=“605628" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543461/processor-sdk-j784s4-dts-node-for-cpsw9g-switch-which-is-connected-to-adin-phy-through-dp83869-bridge

    像这样将 ADIN1100 定义为 DP83869 内的子节点是否有效?

    或者 ADIN1100 应该是下面的一个单独的同级节点 &main_cpsw0_mdio 吗?

    [/报价]

    它应该是&main_cpsw0_mdio 下的单独同级节点。

    此致、
    Sudheer