This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J721E:RTOS SDK

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543337/processor-sdk-j721e-rtos-sdk

器件型号:PROCESSOR-SDK-J721E


工具/软件:

您好团队:

我需要启用 IPC Notify 在 make 文件内的 IPC 文件夹 或 rules.make 中的其他位置进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是两个文件的路径  
    创建文件路径: home/rtos/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/pdk_jacinto_08_06_01_03/packages/ti/drv/ipc
    rules.make 文件路径:home/rtos/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/pdk_jacinto_08_06_01_03/packages/ti/build

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是两个文件的路径  
    创建文件路径: home/rtos/ti-processor-sdk-rtos-j721e-evm-08_06_01_03/pdk_jacinto_08_06_01_03/packages/ti/drv/ipc

    您只需要在 make 文件路径中进行必要的更改。

    rules.make 用于整个 PDK 文件夹、因此建议不要在此处更改任何内容。

    此致

    Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    启用 IPC Notify 需要进行哪些更改
    这是插入 make 文件“ipc_include_notify=yes"的“的代码行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这由客户决定要在自定义应用程序上插入和使用哪些宏

    此致

    Tarun Mukesh