This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:正在寻找 TI 专家&'TMS320C6678 和 AMP 指南;TMS320C6655 针对 μ Avionics​​

Guru**** 2439670 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TMS320C6678

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542025/tms320c6678-seeking-ti-experts-guidance-on-tms320c6678-tms320c6655-for-avionics

部件号:TMS320C6678
Thread 中讨论的其他器件:TMS320C6655

工具/软件:

  • TMS320C6678 和 TMS320C6655 处理器是否已通过 RTCA DO-254、RTCA DO-178 或等效航空电子行业标准的认证?

  • 如果在航空电子产品中使用这些处理器、TI 能否为器件提供适航性认证辅助包? 如何申请此类支持?

  • 为确保项目连续性:TMS320C6678 和 TMS320C6655 是否至少在未来 36 个月内保持有效生产状态?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    据我所知、C6678 和 C6655 不符合 DO-178C 或 DO-254 标准。  

    仅供参考、此器件的最后一个 SDK 于 2020 年 4 月发布、并且没有新的 SDK 版本计划。

    我正在链接一个类似的 E2E 主题以供参考: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1529430/tms320c6678-rtca-do-178c-do-254-compliant

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、如果我在机载毫米波雷达主机计算机等产品中使用 TMS320C6678 和 TMS320C6655、并需要提交该产品来获得适航性认证、Texas Instruments 是否可以提供处理器环境测试报告等支持文档来帮助证实适航性验证? 我预计包括保密协议在内的复杂程序、但我希望有一个起点来解决这一问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我将在内部处理这些内容、并让您随时发布。

    此致、

    Betsy Varughese.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我咨询了我们的内部团队、反馈是我们没有认证、也没有将来这样做的计划。

    [引用 userid=“663069" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542025/tms320c6678-seeking-ti-experts-guidance-on-tms320c6678-tms320c6655-for-avionics/5931599 ] Texas Instruments 能否提供支持文档(如处理器环境测试报告)来帮助证实适航性验证? [/报价]

    我们没有这方面的计划。

    关闭此主题。

    - Keerthy