This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:用于 USB 功能的电源

Guru**** 2611155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542804/am62p-q1-power-supply-for-usb-function

器件型号:AM62P-Q1


工具/软件:

您好:

1.如下所示、 VDDA_1P8_USB 的用途是什么?  

2.如下图所示、如何知道 由 1P8 或 3P3 供电的 USB0_DM? 是什么意思、在应用中、可以在哪里配置这个电压? 或者由什么决定?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liujian Zhang:

    这里无需担心任何配置。 VDDA_1P8_USB 引脚需要 1.8V、VDDA_3P3_USB 同时需要 3.3V。 这两者都是 USB PHY 正常运行所必需的。

    此致、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    这是否意味着  VDDA_1P8_USB 和 VDDA_3P3_USB 都将提供给内部 USB PHY? 您可以帮助分享更多详细信息吗?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、正确、两个引脚都需要连接到 1.8V 和 3.3V 滤波电源。

    我无法共享内部 USB PHY 详细信息、因为这是内部数据。

    此致、

    Stan