This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VEN-Q1:SD 卡引导失败以及来自 SDK 的引导固件

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541885/tda4ven-q1-sd-card-boot-failure-with-boot-firmware-from-sdk

器件型号:TDA4VEN-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户制作了自己的 TDA4VEN 电路板。 它们使用 EVM 盒中捆绑的 SD 卡中的引导固件、uboot 可以识别 SD 卡并引导、如下所示。  

但是、如果他们尝试用直接从 SDK 或 TI.com 编译的固件替换固件、则无法按如下方式识别 SD 卡。 您能帮助解决这个问题吗? 谢谢

此致、

朱星宇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xingyu Zhu:

    很抱歉、延迟的回复。

    您可以尝试使用吗  boot-adas-j722s-evm.tar.gz 以下链接中的文件:

    他们使用捆绑在 EVM 盒中的 SD 卡中的引导固件、uboot 可以识别 SD 卡并进行引导、如下所示。  [/报价]

    当您使用捆绑在 EVM 盒中的 SD 卡时、我还能看到 I2C 写入中的一些错误。 因此、您是否也能提供定制电路板的 SD 卡原理图。

    此致

    Gokul