This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625-Q1:关于 2 bis (1us) 时间段内的 PLL 最坏情况漂移容差。

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542647/am625-q1-regarding-pll-worst-case-drift-tolerance-over-a-time-period-of-2-bis-1us

器件型号:AM625-Q1


工具/软件:

尊敬的专家:

 300µW 的客户将使用 SMD (crystal / AV25080014 / 25.000000MHz / 20ppm/μ F / SMD3.2x2.5x0.8) 作为 AM625-Q1 的晶体。

我们的客户需要 了解  2 位 (1us) 时间段内的 PLL 最坏情况漂移容差。 您是否支持并提供了一张桌子?

此致、

ITO

(085d294f-d0bc-41e5-98f3-17ed034d495f)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ito:

    您能否指出以下提到的文档? 我在原理图检查清单 PDF 中找不到

    AM62x 原理图设计和审阅检查清单

    https://www.ti.com/lit/an/sprado3/sprado3.pdf

    [报价 userid=“55668" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1539879/am625-q1-could-you-tell-me-the-pll-clock-frequency-variation-for-can-in-soc “]4) 列出 CAN 时钟源容差(适用于晶体和谐振器记录制造,温度和老化容差。 对于 PLL、还记录 2 位时间段内的最大漂移。  即使该模块仅用于 MSCAN 网络、容差必须满足+/–0.3%的 2MB CANFD 时钟要求才能实现 FD 兼容。[/报价]

    谢谢、

    Stan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ito、

    请参阅下面的可用测量 数据:

    请提供为 MCAN0 外设提供时钟的 MAIN_PLL0_HSDIV4_CLKOUT PLL 的时钟容差规格。
    我们已查看 AM62x TRM 和时钟树、但未找到此信息

    我们通过测量 40 个 80MHz 时钟周期内的 N 周期抖动(代表以 2Mbps 运行时的一位时间)、确定了为 MCAN 控制器提供源的 PLL 输出 (80MHz) 的 6 Σ 频率误差。 频率误差是通过将最坏情况下的 N 周期抖动应用于 40 个时钟周期或一位时间的标称周期来计算的。 在整个过程、电压和温度工作范围(–40 至 125 结温)内、一个位的最大频率误差为 0.022%。

    我们还测量了一个表示 2Mbps 10 位的周期内的频率误差、即 MCAN 的重新同步周期。 在整个过程、电压和温度范围(–40 至 125 结)内、重新同步周期的最大频率误差为 0.003%。

    您是否还可以验证以下内容? 我们需要测量 5Mbps 和 500kbps 数据速率、因为我们的工程配置是 5Mbps FD CAN。
    我需要与收集数据的团队核实。

    我们通过测量 10 个 80MHz 时钟周期内的 N 周期抖动(代表以 8Mbps 速率运行时的一位时间)、确定了为 MCAN 控制器供电的 PLL 输出 (80MHz) 的 6 Σ 频率误差。 频率误差是通过将最坏情况下的 N 周期抖动应用于 40 个时钟周期或一位时间的标称周期来计算的。 在整个过程、电压和温度工作范围(–40 至 125 结温)内、一个位的最大频率误差为 0.064%。
    我们还测量了周期误差、即 8Mbps 时的 10 位、即 MCAN 的重新同步周期。 在整个过程、电压和温度范围(–40 至 125 结)内、重新同步周期的最大频率误差为 0.010%。
    我们没有在代表 5Mbps 的工作条件下测量抖动、但结果将在 8Mbps 和 2Mbps 值之间。

    注意:我们没有任何计划来测量任何其他工作条件下的抖动。   我们在表示两位周期的持续时间内没有收集数据、因为与单个位相关的错误代表外设的最坏情况错误。  与两个位相关的错误将介于单个位错误和 10 位错误之间。

    此致、

    Sreenivasa.