This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J722S:在 UART 引导模式下将仿真文件下载到闪存失败

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1543029/processor-sdk-j722s-downloading-imaes-to-flash-was-failed-in-uart-boot-mode

器件型号:PROCESSOR-SDK-J722S


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

 我在 UART 引导模式下实现以下引导序列并遇到错误:

将 DIP 开关切换至“UART boot mode“、并确保/dev/ttyUSB2.上显示字符“C"</s>“ ttyUSB2 “main_uart"吗“吗?

引导模式[ 8:15 ](SW4)= 0000 0000
引导模式[ 0:7 ](SW3)= 1101 1100

通过以下命令下载 tiboot3:

SB --xmodem ./ tiboot3.bin >/dev/ttyUSB2 </dev/ttyUSB2

3.下载超时,如下所示:

您能否帮助解决错误(在 setp3 以上)? 您能否 更正  上述设置?

此致

毛江