This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:将内置的 CCS MCU 集成到 Yocto 中

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542894/am625-integrating-ccs-mcu-build-into-yocto

器件型号:AM625


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我有一个 AM625 处理器的 M4F MCU 的 CCS 工程、一切都正常运行。

现在我正在尝试将固件的构建集成到 Yocto 配方中、所以它是与我们的 Linux 应用一起构建的、并安装在/lib/firmware/.下

我编写了一个 bitbake 配方,其 do_compile () 相应地设置环境变量,然后调用 makefile_ccs_bootimage_gen 的 makefile。

然后我注意到 makefile 根本不调用编译器 — 它只处理编译后处理步骤。

当我按下“Build Project“时、如何以 CCS 调用的相同方式(包括相同的设置)从配方调用编译器?

如果我不打算为 MCU 构建创建 Yocto 配方、请告诉我...

此致

Leon

PS:我正在使用 SDK 09.01.00.39、Yocto kirkstone、CCS 12.5.0.00007

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Leon:

    是的 Makefile ccs_bootimage_gen 文件只有用于处理编译后处理步骤的命令。 此 makefile 包含将*。out 转换为*。appimage 格式的步骤。

    而不是使用 Makefile ccs_bootimage_gen 则可以使用 Makefile 编译每个示例。

    此致、

    Tushar