This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A3:AM62A 模拟视频输出

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541342/am62a3-am62a-analog-video-output

器件型号:AM62A3


工具/软件:

尊敬的专家:

我们可以获得 模拟视频输出 CVBS/PAL、我们不需要 HDMI、 最简单的方法是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Betul Aktepe

    感谢您的查询。

    AM62A 仅支持 DPI DSS(显示子系统)。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助,Kallikuppa Sreenivasa,有没有办法用和 IC 将 DPI DSS 转换为复合视频(模拟视频),或者我们应该转换 HDMI(我们为某些项目这样做)为模拟视频? Thans。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Betul Aktepe

    谢谢你。

    我不确定是否有答案。 我将在这里与团队核实是否有答案或建议。

    我不确定我会得到解答、因为这不是我们在 SK 上的用例。 我会试一试。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kallikuppa Sreenivasa ,

    我们已经使用此 MS1836S 将 HDMI 输出转换为模拟视频,但当我们使用 AM62Ax 时,我们将使用 IC 将视频信号转换为 HDMI,而不是使用另一个 IC 将其转换为 AV 视频,如果您有更好和简单的方法,请指导我们,谢谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Betul Aktepe

    谢谢你。

    我与团队进行了检查、但没有得到答案。

    如果您认为 DPI 到 HDMI - HDMI 到模拟是可行的解决方案,您可能需要继续进行分析 — 这不是我们已经测试过的。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您支持 Kallikuppa Sreenivasa 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Betul Aktepe

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.