This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM625:AM625 对 M4 内核提供 CPSW 支持

Guru**** 2611145 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542957/am625-cpsw-support-on-m4-core-from-am625

器件型号:AM625


工具/软件:

团队好、我在  mcu_plus_sdk_am62x_10_00_14/examples 或 mcu_plus_sdk_am62x_10_00_14/examples/drivers 中找不到 M4 内核 的以太网或网络演示。 它是否受 MCU SDK AM62X 支持? 这里有一个针对 AM26X 的演示。 但是、我在 AM62x 上找不到它。 期待您的帮助。 谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    我们目前不支持 AM62x 的 M-CORE 网络连接。 我们仅在具有 Linux 和 RTOS 平台的 A53 内核上支持网络功能。 AM26X 和 AM62X 属于不同系列的产品、并且产品不同。 但即使是 AM26X 也不支持 M 内核上的网络驱动程序。

    此致、
    Teja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。