This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM:关于 McASP

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TDA4VM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541136/tda4vm-about-mcasp

器件型号:TDA4VM


工具/软件:

您好 TI 专家

SDK 0902

mcasp4 有多少个串行器?

如果我想使用 mcasp4_AXR0 mcasp4_AXR1 作为输入、并将 mcasp4_AXR2 mcasp4_AXR3 作为输出来传递和传输 16 个插槽 (TDM16) 数据、那么数据分布是什么样子的?|

例如:

以及如何修改此数据布局、请帮助我提供相关文档


此致
Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    请阅读 TDA4VM 数据表: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tda4vm-q1.pdf 

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    如果我要使用 mcasp4_AXR0 mcasp4_AXR1 作为输入、并使用 mcasp4_AXR2 mcasp4_AXR3 作为输出来传递和传输 16 个插槽 (TDM16) 数据、数据分布是什么样子?|

    例如:

    以及如何修改此数据布局、请帮助我提供相关文档

    “怎么样?

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    它应该是可能的。

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared


    这应该是可行的。

    我在 TRM 中找不到它

    此致
    Eason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eason:

    这话什么意思?  您发送的数据布局是合理的。

    MCASP4 有 4 个串行器和可访问的数据线。 您需要将 2 设置为 RX、将 2 设置为 TX、这没问题。 您还需要将每行的时隙数设置为 8、这也没问题。

    TRM 应该反映这一点。

    如果您想了解如何在 Linux 中执行此操作、可阅读 DaVinci McASP-AUDIO.YAML

    此致、
    Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared

    非常感谢。

    此致
    Eason