This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3352:HS 器件安全认证流程

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542040/am3352-hs-device-security-authentication-process

器件型号:AM3352


工具/软件:

您好的团队、

我的客户希望确认以下内容。

AM3352 HS 器件是否符合 PQC 标准?

目前、具有用于 HS 的 SDK 的 IFT 仅与 RSA 兼容。 您是否有 PQC 兼容 SDK?

背景:

目前、AM3352 HS 器件采用以下身份验证过程:

  • 公钥认证
  • PPA 认证
  • ISW 认证
    然后、
  • 软件 1(下载)认证
  • 软件 2(BootUser 器件)认证

正在使用 RSA 进行验证。

客户希望将其更改为“Software2 (BootUser Part) 认证“的 PQC 验证。

此致、

Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenley、
    以下是您的客户可以了解的一些选项:
    -添加外部 TPM/SE 设备及未来的 PQC 保护固件更新机制。
    -查找可以集成到用户代码库(即引导加载程序)的 PQC 库
    此致、
    - Hong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hong:

    感谢您的支持。

    客户要求我们提供 PQC 兼容 SDK、也许可以集成的 PQC 库在这里是更好的选择?

    您能否将其提供给客户并帮助他们实施?

    目前、具有适用于 HS 的 SDK 的 IFT 仅与 RSA 兼容。 您是否有 PQC 兼容 SDK?

    此致、

    Kenley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenley、
    这些选项旨在让您的客户自行探索。
    目前我们没有任何要分享的内容。
    此致、
    - Hong