This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4AL-Q1:如何检查 CSI2_REFCLK 是否正常工作?

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCE925, CDCEL937

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528175/tda4al-q1-how-do-i-check-the-csi2_refclk-had-work

器件型号:TDA4AL-Q1
Thread 中讨论的其他器件:CDCEL937、CDCE925

工具/软件:

您好、TI 专家、

我们发现 TDA4AL EVM 上 CSI2_REFCLK 的电压低至 0.8V 的问题。

但在下面的原理图中、电压应该是 1.8V、我认为这个引脚输出似乎在 Hi-Z 状态下不起作用。

在 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-10_01_00_04 中、我会尝试查找 i2c0 的相关函数。

仅在 board_cfg.h 中找到定义、代码路径为“pdk_j721s2_10_01_00_25\packages\ti\board\j721s2_evm\include"<xmt-block0>“ src

#define Board_I2C_PERI_CLOCK_GENERATOR          (0x6D)

您能帮助我们指出如何检查这个“外设时钟发生器“的工作原理吗?

Thnaks、

YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 专家、

    我尝试 在 k3-j721s2-common-proc-board.dts 上添加 cdcel937 配置。

    但 cdce925_probe 未显示任何日志。

    您能帮助我们如何启用此功能、我们需要输出 CSI2_REFCLK 来实现我们的目标。

    &main_i2c0 {
    	clock-frequency = <400000>;
    
    	exp1: gpio@20 {
    		compatible = "ti,tca6416";
    		reg = <0x20>;
    		gpio-controller;
    		#gpio-cells = <2>;
    		gpio-line-names = "PCIE_2L_MODE_SEL", "PCIE_2L_PERSTZ", "PCIE_2L_RC_RSTZ",
    				  "PCIE_2L_EP_RST_EN", "PCIE_1L_MODE_SEL", "PCIE_1L_PERSTZ",
    				  "PCIE_1L_RC_RSTZ", "PCIE_1L_EP_RST_EN", "PCIE_2L_PRSNT#",
    				  "PCIE_1L_PRSNT#", "CDCI1_OE1/OE4", "CDCI1_OE2/OE3", "EXP_MUX1",
    				  "EXP_MUX2", "EXP_MUX3", "GESI_EXP_PHY_RSTz";
    	};
    
    	exp2: gpio@22 {
    		compatible = "ti,tca6424";
    		reg = <0x22>;
    		gpio-controller;
    		#gpio-cells = <2>;
    		gpio-line-names = "APPLE_AUTH_RSTZ", "MLB_RSTZ", "GPIO_USD_PWR_EN", "USBC_PWR_EN",
    				  "USBC_MODE_SEL1", "USBC_MODE_SEL0", "MCAN0_EN", "MCAN0_STB#",
    				  "MUX_SPAREMUX_SPARE", "MCASP/TRACE_MUX_S0", "MCASP/TRACE_MUX_S1",
    				  "MLB_MUX_SEL", "MCAN_MUX_SEL", "MCASP2/SPI3_MUX_SEL", "PCIe_CLKREQn_MUX_SEL",
    				  "CDCI2_RSTZ", "ENET_EXP_PWRDN", "ENET_EXP_RESETZ", "ENET_I2CMUX_SEL",
    				  "ENET_EXP_SPARE2", "M2PCIE_RTSZ", "USER_INPUT1", "USER_LED1", "USER_LED2";
    
    		p09-hog {
    			/* P09 - MCASP/TRACE_MUX_S0 */
    			gpio-hog;
    			gpios = <9 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    			output-low;
    			line-name = "MCASP/TRACE_MUX_S0";
    		};
    
    		p10-hog {
    			/* P10 - MCASP/TRACE_MUX_S1 */
    			gpio-hog;
    			gpios = <10 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
    			output-high;
    			line-name = "MCASP/TRACE_MUX_S1";
    		};
    	};
    
    	cdcel937: clock-generator@6d {
    		compatible = "ti,cdce937";
    		reg = <0x6d>;
    		#clock-cells = <1>;
    	};
    };

    谢谢、

    YL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    [引述 userid=“634603" url="“ url="~“~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1528175/tda4al-q1-how-do-i-check-the-csi2_refclk-had-work

    您能帮助我们指出如何检查这个“外设时钟发生器“的工作原理吗?

    [/报价]

    您 只需尝试探测设备、看看是否能够进行通信。

    谢谢、

    Neehar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、该问题是否仍然存在?

    谢谢、

    Neehar