This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3813-3:UCC3813 PW 封装的最大功耗

Guru**** 2611175 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542084/ucc3813-3-maximum-power-dissipation-for-ucc3813-pw-package

器件型号:UCC3813-3


工具/软件:

您好、

我想确认 UCC3813 系列的 PW 封装版本(例如 UCC3813PWTR-3)的最大功耗额定值。

在数据表的“绝对最大额定值“部分中、仅列出了 N 封装 (PDIP) 和 D 封装 (SOIC)  、并具有明确的功率耗散限值(分别为 1W 和 0.65W)。 但是、我找不到 PW 封装的任何此类规范。

有关 PW 封装的热限制、您能否确认其准确值或提供任何推荐的设计指南?

谢谢、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我发现了这一点、并会在知道后给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PW、0.4W。