This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM67A:通过 gstreamer 进行动态大小编码

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542599/am67a-dynamic-size-encoding-via-gstreamer

器件型号:AM67A


工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

  我们希望实现一个可以通过外部请求动态调整 H.264 编码流的分辨率的函数。 解决请求可能每秒发生数次。因此我的问题是:  

 gstreamer 相关的插件(如 v4l2h264enc)是否支持动态修改分辨率?