This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P:使用 h264_v4l2m2m 将原始视频编码为 H.264 时、FFmpeg 卡在`ppoll` syscall 上

Guru**** 2436330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1541692/am62p-ffmpeg-is-stuck-on-the-ppoll-syscall-when-encoding-raw-video-into-h-264-using-h264_v4l2m2m

部件号:AM62P


工具/软件:

您好:

很抱歉打开另一个线程、但上一个线程在没有通知的情况下被锁定。 我们仍在等待 TI 编解码器团队的答复。

上一个线程为  AM62P:当使用 h264_v4l2m2m 将原始视频编码为 H.264 时、FFmpeg 卡在`ppoll` syscall 上 

谢谢您、
Fabio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我创建了一个 JIRA 来与编解码器团队进行跟踪。  jira.itg.ti.com/.../SITREQ-6131

    此致、

    Suren