This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:IBIS 模型验证

Guru**** 2611155 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542908/am6442-ibis-model-verification

器件型号:AM6442


工具/软件:

您好、

我正在使用 HyperLynx 对 AM6442 处理器的 PCIe 接口执行信号完整性分析。 根据 AM6442 数据表、TX 引脚 (AA17 和 AA16) 是 PCIe 发送输出。 然而、在 IBIS 模型 (SPRM810) 中、这些相同的引脚被定义为输入。

 您能否请确认这是 IBIS 模型中的错误、还是对此不匹配有解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Fhamitha、

    感谢您的查询。

    请使用 AMI 模型、让我知道它是否有效。

    AM64x IBIS-AMI 模型

    SPRM731.ZIP (44474 KB)- IBIS-AMI 模型
    此致、
    Sreenivasa.