This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:定制 AM68A 板–通过 V3Link 和扩展连接器选项集成 3 个摄像头

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM68A, SK-AM68

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542938/processor-sdk-am68a-custom-am68a-board-integrating-3-cameras-via-v3link-and-expansion-connector-options

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A
Thread 中讨论的其他器件:AM68ASK-AM68

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在设计基于 AM68A 参考设计的定制电路板。 原电路板仅支持两个摄像头连接器、但我需要集成  三个摄像头  我的应用。

为了进行测试、我使用成功连接了第三台摄像头  Arducam V3Link 板 。 现在、我想将所有三个摄像头直接集成到我的定制电路板中。

我对连接器选项有一些疑问:

  1. 我可以使用 40 引脚扩展连接器吗  来直接连接第三个摄像头? 如果是、为了确保与 AM68A CSI-2 接口和 V3Link 设置兼容、我应该考虑哪些信号和引脚配置?

  2. 或者、  我可以集成 Arducam V3Link 连接器之一  我的定制板上? 是否有任何相关的参考原理图或指南?

  3. 在定制电路板上路由 CSI-2 信号和 FPD-Link III 连接以可靠支持三个摄像头的最佳实践是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 您是否参考了 SK-AM68 设计上的 40p 扩展接头?  否 — 该连接器可能没有带宽来支持 CSI2 信号速率。  但是是的 — 可以使用连接器(专为高速设计)。  SK-AM68 设计包括示例。

    2.是的 — 您的定制板可支持 FPD-Link 解决方案。  请参阅的示例设计与一些 Jacinto 处理器板搭配使用: 链接

    3.有关高速信号 链路的布线、请参阅应用手册