This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62P-Q1:功耗

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540322/am62p-q1-power-consumption

器件型号:AM62P-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62PTPS65224

工具/软件:

您好:  

如下面所示、Process _ Corner “名义型和强型“的含义是什么? 我发现、当选择强工艺角时、漏电流将比标称值更高、您可以在此处说明  “标称值和强“之间的区别吗? 这是身体上的个体差异吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Liujian Zhang

    感谢您的查询。

    我将再次请专家提供支持。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    “标称值和强“是来自制造厂/制造的晶体管硅工艺的差异。 它们会影响估计的泄漏功耗。 高温和强工艺角的结合将帮助您估算最坏情况下的有功功率泄漏功耗。   

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    对于漏电流、如果包含一些缓冲器? 我是说实际应用中的实际漏电流会小于估计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    功耗估算工具 基于测量数据和模拟数据;它们“按原样“提供、不保证在指定的精度范围内。 该数据可用于估算有功功耗、以进行热分析、但不能用于确定电源尺寸。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    非常感谢您的答复!

    如果功耗仅 用于热分析而不用于确定电源尺寸、我如何足够估算电源能力? 例如、TPS65224 设计为为 AM62P 供电、在我的应用中、TPS65224 还为 LPDDR4 (1V8 和 1V1) 和 eMMC (3V3 和 1V8) 供电、我如何知道 电源能力是否足够?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为了确定电源尺寸、我们建议使用最大电流额定值。 TPS6522430-Q1 可用于为 AM62P 以及 LPDDR4 和 eMMC 等主要外设供电。

    我们为客户提供 PET 来估算 AM62P 的有功功率。 要获得 LPDDR4、eMMC 和其他外设的特定功耗、我们建议联系其制造商。  

    谢谢、

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    谢谢!  我们为客户提供 PET 来估算 AM62P 的有功功率。  您可以帮助分享此“PET"吗“吗? 您是指下面一个工具还是其他工具?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是指向 PET 应用程序说明的链接、其中包括下载电子表格的链接: https://www.ti.com/lit/pdf/sprujd9

    谢谢、

    Brenda