This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6657:如何将 IBL 用于多核用途?

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1540367/tms320c6657-how-can-i-use-ibl-for-multicore-usage

部件号:TMS320C6657


工具/软件:

TI 团队大家好、

我想在没有 BIOS/SYS 的情况下使用 IBL 作为多核、并使用 EMIF16 NOR 闪存和 SPI NOR。



此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、
    我很快会检查并更新您。

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、
    请浏览以下常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1073147/faq-tms320c6678-how-to-flash-the-ibl-intermediate-boot-loader-into-eeprom-and-how-to-flash-the-application-binary-into-nor-how-to-boot-the-ibl-application-binary?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=IBL%2525252520C6678%2525252520FAQ

    您能否共享任何可用的测试代码和链接器脚本?

    此致、
    Shabary S Sundar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shabary、

    它是我的多核测试代码。

    https://github.com/rk4526/secondcoreSimpleCode.git

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shabary、

    我在 https://github.com/rk4526/multicoreExample.git 上测试了这个例子
    但这不起作用。
    是我的棋盘游戏吗?

    XMC 设置...已完成

    ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^μ s EERROOOORRRR:收敛错误**************************
    设置 IFRDY 位:DDR3 接口就绪


    DDR3 初始化完成。

    将 SPI Clk 更改为 12

    IBL:从 NOR 引导
    正在测试 DDR3 SDRAM ...
    正在写入...
    正在验证...
    0x8000000
    0x81400000
    0x81800000
    测试通过
    ------------------------------------------------
    从 0x00200000...处的映像启动...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。
    ------------------------------------------------

    从映像启动(位于 0x00000000)...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。


    所有图像崩溃:正在重新启动..
    将 SPI Clk 更改为 12

    IBL:从 NOR 引导
    正在测试 DDR3 SDRAM ...
    正在写入...
    正在验证...
    0x8000000
    0x81400000
    0x81800000
    测试通过
    ------------------------------------------------
    从 0x00200000...处的映像启动...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。
    ------------------------------------------------
    从映像启动(位于 0x00000000)...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。

    所有图像崩溃:正在重新启动..
    将 SPI Clk 更改为 12

    IBL:从 NOR 引导
    正在测试 DDR3 SDRAM ...
    正在写入...
    正在验证...
    0x8000000
    0x81400000
    0x81800000
    测试通过
    ------------------------------------------------
    从 0x00200000...处的映像启动...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。
    ------------------------------------------------

    从映像启动(位于 0x00000000)...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。


    所有图像崩溃:正在重新启动..
    将 SPI Clk 更改为 12

    IBL:从 NOR 引导
    正在测试 DDR3 SDRAM ...
    正在写入...
    正在验证...
    0x8000000
    0x81400000
    0x81800000
    测试通过
    ------------------------------------------------
    从 0x00200000...处的映像启动...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。
    ------------------------------------------------

    从映像启动(位于 0x00000000)...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。


    所有图像崩溃:正在重新启动..
    将 SPI Clk 更改为 12

    IBL:从 NOR 引导
    正在测试 DDR3 SDRAM ...
    正在写入...
    正在验证...
    0x8000000
    0x81400000
    0x81800000
    测试通过
    ------------------------------------------------
    从 0x00200000...处的映像启动...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。
    ------------------------------------------------
    从映像启动(位于 0x00000000)...
    正在检查图像...
    图像不正确。
    图像已损毁。

    所有图像崩溃:正在重新启动..
    将 SPI Clk 更改为 12

    IBL:从 NOR 引导
    正在测试 DDR3 SDRAM ...
    正在写入...
    正在验证...
    0x8000000



    此致、

    Eric  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请仔细阅读本文档并检查您是否正确生成了映像: https://www.ti.com/lit/an/sprabl5/sprabl5.pdf

    也可以检查这个常见问题解答,并检查这是否有效: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1107106/faq-tms320c6657-how-to-wake-the-second-core-by-the-first-core-in-c6657-what-is-boot-magic-address-jump-boot-address

    此致、
    Shabary S Sundar.