This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-J784S4:PROCESSOR-SDK-J784S4:DSS 初始化 — 系统启动时随机崩溃

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1542327/processor-sdk-j784s4-processor-sdk-j784s4-dss-init---random-crashes-at-system-boot

部件号:PROCESSOR-SDK-J784S4


工具/软件:

您好、

请提供机票状态: https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1487680/processor-sdk-j784s4-dss-init---random-crashes-at-system-boot

BR、

Dimitar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitar:

    您能否查看 SDK11.0 版本? 我们提供了一些 解决方法来解决此问题。

    此致、

    Brijesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brijesh、

    我们的客户已表示他们打算继续使用 PSDK 10.00.00.04、至少在可预见的未来。 您能否建议专门针对 PSDK 10.00.00.04 的权变措施或修复方法?

    感谢您的观看!

    此致、

    Hristo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hristo:

    这个补丁是相同的、我们需要在 vision apps dtb 文件的 Linux dtb 文件中完全从 Linux 禁用 DSS、包括 mhdp 驱动程序。  

    此致、

    Brijesh